Recupero e modifica delle informazioni sul progetto Permalink

È possibile utilizzare l'oggetto «Project Information» per recuperare le informazioni sul progetto e sul file associato e modificare alcune informazioni.

L'oggetto contiene informazioni su

  • Attributi dei file

  • Meta-informazioni, come venditore, titolo o autore

  • Proprietà con chiavi

  • Statistiche

  • Licenze

  • Firma: Questo modo di firmare le librerie tradotte è deprecato e per ragioni di sicurezza dovrebbe essere usato solo se è richiesta la compatibilità con le versioni precedenti. Se si usa questo metodo, in seguito si potrà usare un token di chiave pubblica per verificare che la libreria sia stata firmata per l'ultima volta dal fornitore della libreria. È quindi fondamentale che il fornitore di librerie metta a disposizione del cliente la chiave pubblica utilizzata, ad esempio nella documentazione.

CODESYS salva le informazioni del progetto come oggetto all'interno del progetto. Quando si trasferisce un progetto a un altro sistema, l'oggetto «Project Information» viene trasferito con esso. Non è necessario un archivio di progetto.

È possibile utilizzare i tasti proprietà per accedere alle informazioni del progetto dall'esterno tramite i blocchi funzione. Per un progetto di libreria, è possibile anche richiedere informazioni sulle licenze.