Oggetto 'Pool di immagini'Permalink

L'oggetto «Image Pool» contiene una tabella con le assegnazioni degli ID immagine.

«ID»

ID dell'immagine; si fa riferimento a questo ID, ad esempio nella visualizzazione dell'immagine.

«Nome del file»

Percorso del file dell'immagine; se si fa clic per ulteriori impostazioni (_cds_icon_three_dots), si apre la finestra di dialogo «Seleziona immagine».

«Immagine»

Mostra una miniatura dell'immagine.

«Tipo di collegamento»

Apre la finestra di dialogo «Seleziona immagine», dove si definisce il tipo di collegamento.

Finestra di dialogo 'Seleziona immagine'

«File immagine»

Nome e directory del file immagine (esempio: "C:\Programme\images\logo.bmp") CODESYS supporta i seguenti formati di immagine: BMP, EMF, GIF, ICO, JPG, PNG, SVG e TIFF. Si noti che un controllore potrebbe non supportare tutti i formati.

La possibilità di utilizzare immagini formattate come grafica vettoriale scalabile (*.svg) dipende dal sistema operativo. Tutte le informazioni necessarie si trovano nella descrizione del dispositivo del fornitore dell'hardware.

Tab. 882: «Gestione dei file»

«Ricordate il link»

CODESYS salva solo il collegamento. CODESYS aggiorna automaticamente qualsiasi modifica apportata a un file immagine nel pool di immagini. È necessario assicurarsi che il percorso del file immagine non venga modificato.

Quando si salva il progetto come archivio, CODESYS incorpora il file immagine nell'archivio del progetto.

«Ricordare il link e incorporarlo nel progetto»

CODESYS copia l'immagine nel pool di immagini e le informazioni di collegamento vengono mantenute. In questo modo, CODESYS riconosce le modifiche apportate al file immagine e aggiorna il pool di immagini secondo le necessità. Questo comportamento viene controllato con le opzioni della tabella successiva.

I file immagine incorporati aumentano il fabbisogno di memoria del progetto.

«Inclusione nel progetto»

CODESYS copia l'immagine nel pool di immagini. Se il file immagine viene modificato di nuovo in seguito, non viene aggiornato nel progetto. Per le librerie, è necessario incorporare l'immagine nel progetto.

I file immagine incorporati aumentano il fabbisogno di memoria del progetto.

Tab. 883: «Tracciamento delle modifiche»

Queste opzioni sono disponibili solo se è stata selezionata la casella di controllo «Ricorda il collegamento e incorpora nel progetto» come descritto sopra.

«Ricarica automaticamente il file»

CODESYS aggiorna automaticamente il file immagine nel progetto, senza che venga richiesto.

«Chiedere se ricaricare il file»

Se il file immagine è stato modificato, è possibile che venga richiesto se il file immagine deve essere aggiornato o meno.

«Non fare nulla»

CODESYS non aggiorna il file immagine nel pool di immagini.

Vedi anche