Testo strutturato (ST), testo strutturato esteso (ExST) Permalink

L'editor ST viene utilizzato per la programmazione dei POU nel linguaggio di programmazione IEC 61131-3 Testo strutturato (ST) e Testo strutturato esteso. Il Testo strutturato esteso offre alcune funzioni aggiuntive rispetto allo standard IEC 61131-3.

Il testo strutturato è un linguaggio di programmazione, paragonabile ad altri linguaggi di alto livello come il C o il PASCAL, che permette di sviluppare algoritmi complessi. Il codice del programma è costituito da una combinazione di espressioni e di istruzioni , che possono essere eseguite anche in modo condizionale (IF...THEN...ELSE) o in cicli (WHILE...DO).

Un'espressione è un costrutto che restituisce un valore dopo la sua valutazione. Le espressioni sono anche operatori e operandi insieme. È possibile utilizzare le assegnazioni anche come espressioni. Un operando può essere una costante, una variabile, una chiamata di funzione o un'altra espressione.

Le istruzioni controllano il modo in cui le espressioni devono essere elaborate.

Per questo editor di testo è possibile effettuare diverse impostazioni relative al comportamento, all'aspetto e ai menu delle finestre di dialogo. ⮫ Opzioni e ⮫ Adattare nel menu «Strumenti». Le note funzioni di Windows (ad esempio IntelliMouse) sono disponibili anche per questo editor.

Per ulteriori informazioni, vedere: ⮫ «Programmazione in testo strutturato (ST) »