Scheda: Impostazioni del PLC Permalink

In questa scheda della finestra ⮫ generic device editor, si effettuano le impostazioni di base per la configurazione del PLC, ad esempio la gestione degli ingressi e delle uscite e il task del ciclo del bus.

«Applicazione per la gestione degli I/O»

Applicazione responsabile della gestione dell'I/O

Tab. 601: Impostazioni del PLC

«Aggiornare gli I/O in stop»

_cds_icon_option_activated_copy.png: I valori dei canali di ingresso e di uscita vengono aggiornati anche quando il PLC si trova in modalità «STOP». Se il watchdog rileva un malfunzionamento, le uscite vengono impostate sui valori predefiniti.

_cds_icon_option_deactivated.png: I valori dei canali di ingresso e di uscita in modalità «STOP» non vengono aggiornati.

«Comportamento delle uscite all'arresto»

Gestione dei canali di uscita quando il controllore entra in modalità «STOP»:

  • «Conservare i valori»: I valori attuali vengono mantenuti.

  • «Tutte le uscite al valore predefinito»: Vengono assegnati i valori predefiniti risultanti dalla mappatura I/O.

  • «Eseguire il programma»: La gestione dei valori di uscita è controllata da un programma contenuto nel progetto che viene eseguito in modalità «STOP». Inserire il nome del programma nel campo a destra.

«Aggiornare sempre le variabili»

Definisce in modo globale se le variabili di I/O vengono aggiornate o meno nel task del ciclo bus

Questa impostazione è efficace per le variabili di I/O degli slave e dei moduli solo se «Disabled» è definito nelle loro impostazioni di aggiornamento.

  • «Disabilitato (aggiornamento solo se utilizzato in un'attività)»: Le variabili di I/O vengono aggiornate solo se vengono utilizzate in un task.

  • «Abilitato 1 (utilizza il task ciclo bus se non viene utilizzato in nessun task)»: Le variabili di I/O nel task ciclo bus vengono aggiornate se non vengono utilizzate in nessun altro task.

Tab. 602: Opzioni per i cicli di autobus

«Attività del ciclo bus»

Task che controlla il ciclo del bus. Per impostazione predefinita, viene inserito il compito definito dalla descrizione del dispositivo.

Per impostazione predefinita, si applica l'impostazione del ciclo del bus del dispositivo bus sovraordinato (utilizzare le impostazioni del ciclo del bus sovraordinato). Ciò significa che l'albero dei dispositivi viene cercato verso l'alto per la successiva definizione valida del task ciclo bus.

AVVISO

AVVISO
AVVISO
AVVISO

AVVISO

AVVISO

Prima di selezionare l'impostazione "«<non specificato>»" per il task ciclo bus, è necessario tenere presente che "«<non specificato>»" significa che entra in vigore l'impostazione predefinita indicata nella descrizione del dispositivo.

È quindi necessario controllare questa descrizione. L'uso del task con il tempo di ciclo più breve può essere definito come predefinito, ma potrebbe essere definito anche l'uso del task con il tempo di ciclo più lungo!

AVVISO

AVVISO
AVVISO
AVVISO

AVVISO

AVVISO

Per i bus di campo, è necessaria una matrice di ciclo fissa per garantire un comportamento determinato. Pertanto, non utilizzare il tipo "«freewheeling»" per un task di ciclo bus.

Tab. 603: Impostazioni aggiuntive

«Variabili di forza per la mappatura I/O»

Questa impostazione è disponibile solo se è supportata dal dispositivo.

_cds_icon_option_activated_copy.png: Durante la compilazione dell'applicazione, vengono create due variabili globali per ciascun canale di I/O che viene mappato su una variabile nella finestra di dialogo «I/O Mapping».

È possibile utilizzare queste variabili per forzare il valore di ingresso o di uscita su questo canale, ad esempio tramite una visualizzazione HMI.

«Attivare la diagnostica per i dispositivi»

_cds_icon_option_activated_copy.png: La libreria ‎CAA Device Diagnosis‎ è integrata nel progetto. Per ogni dispositivo viene generato un blocco funzione implicito. Se esiste già un blocco funzione per il dispositivo, viene generato un blocco funzione esteso (esempio: EtherCAT) o viene aggiunta un'altra istanza di blocco funzione. Contiene quindi un'implementazione generale della diagnostica del dispositivo.

Tramite le istanze dei blocchi funzione è possibile determinare lo stato di tutti i dispositivi dell'applicazione e valutare gli errori. Inoltre, la libreria contiene funzioni per la modifica programmatica dell'albero dei dispositivi.

Esempio: Scansione di tutti i figli di un sistema di bus, saltando all'elemento genitore.

Per ulteriori informazioni, vedere: Documentazione della libreria di diagnosi dei dispositivi CAA

«Visualizzare gli avvisi di I/O come errori»

Gli avvisi relativi alla configurazione degli I/O vengono visualizzati come errori.

«Abilita l'accesso simbolico per gli I/O»

_cds_icon_option_activated_copy.png: Le variabili di ingresso e uscita ‎(VAR_INPUT‎ e ‎VAR_OUTPUT‎) vengono create automaticamente per i canali di I/O del dispositivo. A tale scopo, per ogni slave viene creato un blocco funzione esteso. La base è il blocco funzione esistente dello slave. Questo tipo di blocco funzione generato automaticamente è accessibile direttamente nel codice dell'applicazione.

Questo accesso simbolico funziona in parallelo alla mappatura I/O impostata manualmente.

_cds_icon_option_deactivated.png: L'accesso ai canali di I/O non è supportato. È necessario impostare manualmente una mappatura e assegnare in modo specifico le variabili nuove o esistenti per ogni canale di I/O.

«Abilita la modifica della configurazione online»

Questa opzione è disponibile solo se la descrizione del dispositivo include l'impostazione relativa alla funzione di modifica online.

_cds_icon_option_activated_copy.png: Se la configurazione dei dispositivi del progetto è cambiata, oppure se sono stati aggiunti nuovi dispositivi la cui descrizione prevede l'impostazione per la funzione di modifica online, è possibile effettuare una modifica online senza riavviare l'applicazione. I dispositivi esistenti continuano a funzionare senza interruzioni, mentre quelli nuovi vengono inizializzati e portati in modalità operativa. Lo stesso vale quando si elimina un dispositivo.

Quando questa opzione è abilitata, non è più possibile effettuare l'accesso senza effettuare il download.

Quando questa opzione è abilitata, non è più possibile utilizzare indirizzi diretti per i dispositivi dotati di canali I/O. Per ulteriori informazioni, consultare: .