Dichiarare le variabili globali disponibili all'interno dell'applicazione Permalink

Requisiti: Un progetto è aperto.

  1. Nell'albero dei dispositivi del progetto, selezionare l'applicazione in cui le variabili globali devono essere valide.

  2. Nel menu contestuale, fare clic su «Add Object  Global Variable List».

    CODESYS inserisce il GVL nell'albero dei dispositivi sotto l'applicazione e lo apre nell'editor.

  3. Cliccare su «Edit  Auto Declare».

    Il .

  4. Nella casella di riepilogo «Ambito», selezionare la voce «VAR_GLOBAL».

  5. Nel campo «Name», inserire un nome per la variabile globale.

  6. Selezionare un tipo di dati dalla casella di riepilogo «Tipo di dati».

  7. Se la variabile deve avere un valore di inizializzazione diverso da quello standard, fare clic su _cds_icon_input_assistent.png accanto al campo «Valore di inizializzazione».

    Si apre la finestra di dialogo «Initialization Value».

  8. Fare doppio clic sul campo «Valore di inizializzazione» della variabile e inserire il valore valido desiderato.

  9. Fare clic su «OK».

    Il valore di inizializzazione viene visualizzato nella finestra di dialogo «Declare Variable».

  10. Attivare uno dei flag di se necessario.

  11. Confermare le immissioni facendo clic sul pulsante «OK».

    CODESYS inserisce la variabile dichiarata nel GVL.

    La variabile globale è disponibile nell'applicazione totale del progetto.