Supporto con il comando AutodichiarazionePermalink

Requisito: Un POU o GVL di un progetto è aperto.

  1. Cliccare su «Edit  Auto Declare».

    Si apre la finestra di dialogo «Declare Variable».

  2. Selezionate l'ambito desiderato per la variabile dalla casella di riepilogo «Ambito».

  3. Specificare un nome di variabile nel campo di input «Name».

  4. Selezionare il tipo di dati desiderato dalla casella di riepilogo «Tipo di dati».

  5. Se il valore di inizializzazione si discosta dal valore di inizializzazione standard, inserire un valore di inizializzazione per la variabile.

  6. Fare clic su «OK» per confermare l'immissione.

    La nuova variabile dichiarata viene elencata nella parte di dichiarazione del POU.

Con l'aiuto di pragmi nella parte della dichiarazione si può influenzare l'elaborazione della dichiarazione da parte del compilatore.