Dichiarare gli array Permalink

Requisito: Un POU o GVL di un progetto è aperto.

  1. Fare clic sul comando «Edit  Auto Declare».

    Il .

  2. Selezionare l'ambito desiderato per la matrice dalla casella di riepilogo «Scope».

  3. Specificare un identificatore per la matrice nel campo di input «Name».

  4. Fare clic sul pulsante _icon_arrow_button.png accanto al campo di immissione «Data Type» e selezionare la voce «Array Assistant» dal menu di selezione.

  5. Nei campi di immissione «Dimensione 1», digitare il limite inferiore e superiore della prima dimensione della matrice (esempio: ‎1‎ e ‎3‎).

    Il campo «Risultato» visualizza la prima dimensione dell'array (esempio: ‎ARRAY [1..3] OF ?‎).

  6. Nel campo di input «Tipo base», digitate il tipo di dati della matrice o utilizzate l'Assistente input _icon_arrow_button.png o l'Assistente matrice (esempio: ‎DINT‎).

    Il campo «Risultato» mostra il tipo di dati della matrice (esempio: ‎ARRAY [1..3] OF DINT‎).

  7. Definire la seconda e la terza dimensione della matrice secondo i passi 5 e 6 (esempio: Dimensione 2: ‎1‎ e ‎4‎, Dimensione 3: ‎1‎ e ‎2‎).

    Il campo «Risultato» visualizza la matrice con le dimensioni definite: ‎ARRAY [1..3, 1..4, 1..2] OF DINT‎. L'array è composto da 3 * 4 * 2 = 24 elementi.

    In una matrice di lunghezza variabile, dichiarare i limiti di dimensione con un segnaposto asterisco (‎*‎). Gli array di lunghezza variabile possono essere utilizzati solo nelle dichiarazioni VAR_IN_OUT di blocchi funzione, metodi o funzioni.

    Esempio di matrice bidimensionale di lunghezza variabile: ‎aiUnknownLengthData : ARRAY [*,*] OF INT;‎

  8. Fare clic su «OK».

    Nella finestra di dialogo «Auto Declare», il campo «Data Type» mostra l'array.

  9. Per modificare i valori di inizializzazione della matrice, fare clic sul pulsante _cds_icon_input_assistent.png accanto al campo di immissione «Valore di inizializzazione».

    Si apre la finestra di dialogo «Initialization Value».

  10. Selezionare la riga dell'elemento della matrice di cui si vuole modificare il valore di inizializzazione. Esempio: Selezionare il componente della matrice [1, 1, 1].

  11. Specificare il valore di inizializzazione desiderato nel campo di immissione sotto l'elenco e fare clic sul pulsante «Utilizzare il valore sulle righe selezionate» (esempio: valore ‎4‎).

    CODESYS visualizza il valore di inizializzazione modificato della riga selezionata.

  12. Fare clic su «OK».

    Nel campo «Valore di inizializzazione» della finestra di dialogo «Auto Declare », CODESYS visualizza i valori di inizializzazione della matrice (esempio:‎[4, 23(0)]‎).

  13. Nel campo di immissione è possibile specificare un commento opzionale .

  14. Fare clic su «OK» per concludere la dichiarazione dell'array.

    CODESYS aggiunge la dichiarazione dell'array alla parte di dichiarazione dell'oggetto di programmazione.

Per ulteriori informazioni, vedere: ⮫ «Tipo di dati: ARRAY DI »