Creazione di una vista di confrontoPermalink

Requisiti: Sono state apportate modifiche al progetto corrente e si desidera, ad esempio, confrontarlo con l'ultima versione salvata. Nel frattempo, ad esempio, sono state aggiunte altre POU, rimosse POU, modificate singole righe di codice o le proprietà degli oggetti nei blocchi funzione.

  1. Selezionare il comando «Progetto  Confronto».

    Si apre la finestra di dialogo «Project Comparison».

  2. Inserire il percorso del progetto di riferimento, ad esempio il percorso dell'ultima versione salvata del progetto corrente.

  3. Lasciare invariata l'attivazione dell'opzione di confronto «Ignora spazi».

  4. Cliccare su «OK».

    Si apre la vista di confronto. Titolo: « Confronto tra progetti - Differenze». Gli alberi dei dispositivi del progetto corrente e del progetto di riferimento vengono visualizzati uno accanto all'altro e gli oggetti modificati sono contrassegnati da un colore.

  5. Selezionare un oggetto contrassegnato in blu nell'albero del progetto di riferimento (a destra). Il progetto corrente non contiene più questo oggetto.

    Fare clic su _icon_accept_single«Accettare singolo»

    L'oggetto viene aggiunto all'albero del progetto corrente (a sinistra). La riga ha uno sfondo giallo. _icon_project_comp_unit_added appare nella colonna centrale.

  6. Selezionare un oggetto contrassegnato in verde nell'albero del progetto corrente (a sinistra). Il progetto di riferimento non contiene questo oggetto.

    Fare clic su _icon_accept_single«Accettare singolo»

    L'oggetto viene nuovamente rimosso dall'albero del progetto corrente (a sinistra). La riga ha uno sfondo giallo. _icon_project_comp_unit_deleted appare nella colonna centrale.

  7. Se vengono rilevate modifiche nel contenuto di un oggetto che è contenuto sia nel progetto corrente che nel progetto di riferimento, ciò viene indicato con una scritta rossa. È possibile passare alla vista di confronto dettagliata dell'oggetto facendo doppio clic sull'oggetto.

  8. Chiudere la vista di confronto e rispondere alla domanda se le modifiche apportate devono essere salvate con «Sì».

    Le modifiche diventano effettive nel progetto.