Comando 'Carica ricette dal dispositivo'Permalink

Simbolo: _cds_icon_load_recipes_from_device

Funzione: Questo comando avvia la sincronizzazione delle ricette della definizione di ricetta aperta nel progetto e delle ricette presenti nell'apparecchio sotto forma di file di ricetta.

Chiama: Barra dei menu: «Ricette».

Requisito: L'applicazione è in modalità online e nell'editor è aperta una definizione di ricetta.

In dettaglio, la sincronizzazione è descritta come segue:

  • I valori attuali delle variabili di ricetta presenti nel progetto vengono sovrascritti dai valori delle ricette sul controllore. Di conseguenza, è probabile che al prossimo accesso si verifichi una modifica online.

  • Se le variabili di ricetta sono definite nei file di ricetta sul controllore e le variabili di ricetta mancano nella definizione di ricetta del progetto, queste variabili vengono ignorate al momento del download. Prima di ciò, per ogni file di ricetta viene visualizzato un messaggio relativo alle variabili in questione.

  • Se le variabili di ricetta mancano nei file di ricetta del controllore e queste variabili di ricetta sono incluse nella definizione di ricetta del progetto, appare un messaggio per ogni file di ricetta con le variabili in questione.

  • Se sono state create altre ricette per queste variabili sul controllore, esse vengono aggiunte alla definizione di ricetta nel progetto.