Comando: Passo iniziale Permalink

Simbolo: _cds_icon_sfc_init_step.png

Funzione: Il comando converte il passo selezionato in un passo iniziale.

Chiama: «Menu SFC»

Quando si esegue il comando, il bordo dell'elemento di passo diventa una doppia linea. Il passo iniziale precedente viene automaticamente visualizzato come passo "normale" con un bordo a una riga.

È inoltre possibile attivare e disattivare la proprietà «Init step» nella finestra di dialogo delle proprietà di un elemento step. Tuttavia, CODESYS non regola automaticamente le impostazioni degli altri passaggi.

Questo comando è utile se si desidera convertire un grafico. Quando si crea un nuovo oggetto SFC, questo include automaticamente un passo iniziale seguito da una transizione (‎TRUE‎) e da un salto indietro al passo iniziale.

Nota: In modalità online, è possibile utilizzare i flag SFC ‎SFCInit‎ e ‎SFCReset‎ per riportare il grafico al passo iniziale.

Per ulteriori informazioni, vedere: ⮫ «Bandiere SFC » e ⮫ «Proprietà dell'elemento SFC »