Comando 'Scansione dispositivi'Permalink

Funzione: Questo comando stabilisce una breve connessione all'hardware e determina i dispositivi della rete. È quindi possibile adottare i dispositivi trovati nell'albero dei dispositivi del progetto.

Chiama: Menu principale «Progetto», menu contestuale di un oggetto dispositivo nell'albero dei dispositivi.

Requisito: Le impostazioni per la comunicazione con il dispositivo di controllo sono corrette. Il gateway e il PLC sono in funzione. Il dispositivo supporta la funzione di scansione.

Per utilizzare la funzionalità di scansione, è necessario effettuare il login una volta per caricare la libreria sul controllore.

Il comando si riferisce al controllore master selezionato nella struttura dei dispositivi. Ad esempio, è possibile selezionare un controllore PROFINET IO già inserito e utilizzare il comando per determinare i dispositivi I/O e i moduli I/O ad esso assegnati.

Dopo la scansione, viene visualizzata la finestra di dialogo «Scan for Devices» con i risultati.

Finestra di dialogo 'Scansione dispositivi'

Tab. 641: «Dispositivi scansionati»

«Nome del dispositivo, tipo di dispositivo, indirizzo, nome della stazione, ecc.»

Dati sul dispositivo scansionato a seconda del tipo di rete.

Quando si modifica un valore nell'elenco dei dispositivi scansionati, il valore viene visualizzato in corsivo. Ciò indica che il nuovo valore è stato modificato nell'editor di CODESYS, ma non nel dispositivo. Quando si scarica il valore sul dispositivo, questo viene visualizzato normalmente.

I valori che indicano differenze tra il progetto e il dispositivo scansionato sono indicati in arancione.

Se per il dispositivo scansionato sono disponibili più descrizioni, il nome viene visualizzato in grassetto. La selezione della descrizione del dispositivo corrispondente viene risolta in modo diverso per i diversi bus di campo. Per informazioni più dettagliate, consultare i corrispondenti capitoli sui bus di campo.

Se non è possibile trovare una descrizione del dispositivo, viene visualizzato il seguente messaggio: "Attenzione! Il dispositivo non è stato trovato nel repository". A seconda del sistema bus, vengono visualizzate ulteriori informazioni, come il numero del produttore e il numero del prodotto. Il dispositivo non può essere inserito nel progetto senza la descrizione del dispositivo installato.

«Mostrare le differenze rispetto al progetto»

_cds_icon_option_activated: La tabella della finestra di dialogo mostra anche gli altri dispositivi configurati (nell'albero dei dispositivi del progetto).

_cds_icon_option_deactivated: La tabella mostra tutti i dispositivi scansionati. I dispositivi configurati non vengono visualizzati.

«Scansione dei dispositivi»

Avvia una nuova ricerca.

«Copia di tutti i dispositivi nel progetto»

Il dispositivo selezionato nella tabella viene inserito nell'albero dei dispositivi del progetto. Se non viene selezionato nulla, vengono visualizzati tutti i dispositivi scansionati.

AVVISO

AVVISO
AVVISO
AVVISO

AVVISO

AVVISO

Se si inseriscono i dispositivi disponibili nell'albero dei dispositivi con «Copia di tutti i dispositivi nel progetto», occorre tenere presente quanto segue. I dati delle schede «Process Data» e «<...> I/O Mapping» dei dispositivi esistenti possono essere sovrascritti con i dati dei dispositivi inseriti di recente.

Tab. 642: «Dispositivi configurati»

Questa parte della finestra di dialogo è visibile solo quando si seleziona l'opzione «Mostra differenze nel progetto».

Le differenze tra i dispositivi scansionati e quelli configurati sono codificate a colori. I dispositivi visualizzati in verde sono identici su entrambi i lati. I dispositivi visualizzati in rosso sono disponibili solo nella vista dei dispositivi scansionati o configurati.

_cds_icon_scan_copy_before

Se si è selezionato un dispositivo in entrambe le viste, i dispositivi scansionati vengono inseriti sopra il dispositivo configurato selezionato.

_cds_icon_scan_copy_below

Se si è selezionato un dispositivo in entrambe le viste, i dispositivi scansionati vengono inseriti sotto il dispositivo configurato selezionato.

_cds_icon_scan_change_device

Se si è selezionato un dispositivo in entrambe le viste, i dispositivi configurati vengono sostituiti dal dispositivo scansionato selezionato.

_cds_icon_scan_copy_all

Tutti i dispositivi scansionati vengono copiati nel progetto.

_cds_icon_scan_delete

Elimina il dispositivo configurato selezionato.