Comando 'Progetto di localizzazione' - 'Gestione localizzazioni'Permalink

Funzione: Questo comando apre la finestra di dialogo «Gestisci localizzazioni». Selezionare la lingua di localizzazione desiderata nella finestra di dialogo o nella versione originale del progetto. È possibile accettare i file di localizzazione ‎*.<language>.po‎ nel progetto o rimuoverli.

Chiama: Barra dei menu: «Progetto  Localizzazione del progetto».

Requisito: Un progetto è aperto.

Finestra di dialogo 'Gestione delle localizzazioni'

«Localizzazioni disponibili»

Elenco dei file di localizzazione disponibili nel progetto. Esempio:

‎proj1-de.po‎

‎proj1-en.po‎

‎<original version>‎

La versione originale è sempre disponibile. Il progetto può essere modificato solo nella versione originale.

«Aggiungi»

Questo pulsante apre la finestra di dialogo per la selezione di un ulteriore file ‎po‎ dal file system.

«Rimuovere»

Questo pulsante rimuove il file ‎po‎, selezionato sul lato sinistro, dal progetto.

«Localizzazione predefinita»

_cds_icon_option_activated: La localizzazione selezionata è quella predefinita. La voce è visualizzata in grassetto.

«Localizzazione degli interruttori»

Utilizzare questo pulsante per passare alla localizzazione selezionata.

«OK»

Il progetto viene visualizzato nella lingua prevista dal file selezionato sotto i file. Se si seleziona «<versione originale>», il progetto appare nella versione modificabile non localizzata.

Vedi anche