Comando 'Modalità operativa'Permalink

Funzione: I comandi impostano il controllore in uno stato che impedisce la modifica accidentale del progetto.

Chiama: Barra dei menu: «Modalità operativa online  »

Questi comandi possono essere utilizzati, ad esempio, per bloccare lo stato di un controllore, per evitare che passi a un altro stato mentre si programma un altro controllore.

Al termine della programmazione, il controllore deve passare a uno stato definito e visibile dall'esterno, che viene impostato esattamente nello stesso modo dopo il riavvio.

I simboli _cds_icon_operation_mode_debug, _cds_icon_operation_mode_locked e _cds_icon_operation_mode_operational nella barra di stato indicano la modalità operativa corrente. Facendo doppio clic su uno di questi simboli si apre una finestra di aiuto.

Se supporta il controller, è possibile passare il controller alle seguenti modalità operative:

  • _cds_icon_operation_mode_debug «Debug»: Nessuna restrizione

  • _cds_icon_operation_mode_locked «Bloccato»: Lo stato attuale del debug è bloccato nell'applicazione. Non è possibile impostare ulteriori punti di interruzione e non è possibile forzare ulteriori variabili. La scrittura di variabili è ancora possibile e i breakpoint già impostati rimangono attivi.

    Nella modalità operativa _cds_icon_operation_mode_locked «Locked» viene mantenuto solo lo stato "RUN" di un'applicazione, anche se il controllore viene riavviato.

    Con questa modalità operativa, uno sviluppatore può impedire a se stesso o a un altro sviluppatore di modificare l'applicazione sul controller, ad esempio impostando o eliminando un punto di interruzione, forzando o apportando modifiche al file system. Questa modalità operativa è utile per evitare che il download venga effettuato su un controllore errato quando, ad esempio, vengono programmati più controllori di un impianto.

  • _cds_icon_operation_mode_operational «Operativo»:

    Questa modalità operativa fa sì che il controllore ricarichi le stesse applicazioni dopo un riavvio e che non siano più attive funzioni di debug. La modalità operativa viene impostata quando un controllore è completamente programmato e deve essere accettato o lo è già.

    Condizioni per l'attivazione della modalità «Operational»

    • Sul controller deve essere presente un'applicazione di avvio per ogni applicazione.

    • Non devono essere impostati breakpoint attivi.

    • Tutte le applicazioni devono essere in esecuzione.

    • Non devono esistere valori forzati.

    • Inoltre, il dispositivo può definire altre restrizioni proprie.

Le modalità operative «Locked» e «Operational» si differenziano per i casi d'uso e i requisiti per l'attivazione della modalità operativa. Tuttavia, per entrambe le modalità operative il sistema di runtime impedisce le seguenti azioni:

  • Per quanto riguarda la domanda

    • Download di una domanda

    • Cambio online

    • Variabili di forza

    • Impostazione dei punti di interruzione

    • Interrompere l'applicazione

    • Ripristino dell'applicazione

    • Avviare l'applicazione

    • Cancellare l'applicazione

  • Per quanto riguarda il trasferimento dei file del controllore

    • Download di un file sul controllore

    • Cancellare un file sul controllore

    • Rinominare un file sul controllore

    • Creare una directory sul controllore

    • Cancellare una directory sul controllore

    • Rinominare una directory sul controllore

Non è possibile cambiare la modalità operativa tra «Locked» e «Operational».