Comando: Modifica online delle impostazioni della riserva di memoria Permalink

Funzione: Il comando apre la vista «Online Change Memory Reserve».

Chiama: «Visualizza il menu»

Nella vista, le riserve di memoria sono configurate per i blocchi funzione durante la modifica online.

«Applicazione di scansione»

  • Cerca i blocchi funzione nell'applicazione selezionata e li visualizza nell'area «Function Blocks».

  • Aggiorna l'area «Function Blocks» dopo che l'applicazione è stata costruita di nuovo.

  • Aggiorna l'area «Function Blocks» dopo una modifica online.

Casella di riepilogo con le applicazioni del progetto aperto

Selezione dell'applicazione i cui blocchi funzione devono essere visualizzati e/o modificati in questa vista.

Tab. 636: «Blocchi funzione»

«Tutti»

Vengono visualizzati tutti i blocchi funzione dell'applicazione selezionata.

«Piscina»

Tutti i blocchi funzione della vista «POUs» visualizzati sono referenziati nell'applicazione.

«Nessuna riserva di memoria»

Vengono visualizzati tutti i blocchi funzione con una riserva di memoria di 0 byte.

«<riserva di memoria> byte»

Visualizzazione di tutti i blocchi funzione con il numero di byte definito in «Riserva di memoria»

Informazioni sui blocchi funzione

La multiselezione è possibile anche quando si seleziona un POU per la configurazione della riserva di memoria.

«Blocco funzione»

Nome del blocco funzione

«Dimensione»

Dimensione del blocco funzione

Dimensione di un'istanza di un blocco funzione

Specificato in byte

«Conteggio delle istanze»

Numero di istanze di un blocco funzione nel progetto

«Riserva di memoria»

Visualizzazione della riserva di memoria per ogni istanza del blocco funzione

«Memoria aggiuntiva per tutte le istanze»

Prodotto di «Conteggio delle istanze» e «Riserva di memoria»

«Dimensione residua della riserva di memoria»

Numero di byte disponibili come riserva

Tab. 637: «Impostazioni»

«Riserva di memoria (in byte)»

Campo d'ingresso per la riserva di memoria del blocco funzione selezionato

Specificato in byte

Requisiti: L'applicazione non esiste ancora sul controllore o si è fatto clic sul pulsante «Enable» nell'area «Enable Editing» per consentire la modifica della riserva di memoria.

«Candidatura per la selezione»

La riserva di memoria «(in byte)» viene assegnata al blocco funzione e la colonna «Riserva di memoria» viene aggiornata.

In caso di multiselezione, il valore specificato viene assegnato a ciascun blocco funzione.

Per aggiornare le colonne «Size», «Instance count», «Additional memory for all instances», e «Remaining size of memory reserve», fare clic su «Build  Build», e infine fare clic sul pulsante «Scan Application».

Tab. 638: «Abilita la modifica»

«Modifica»

Il campo «Riserva di memoria (in byte)» è modificabile.

Questo pulsante viene modificato in «Editable».

Tab. 639: «Informazioni»

«Numero di FB»

Numero totale di blocchi funzione nell'applicazione

«Memoria aggiuntiva utilizzata da tutte le istanze»

Somma delle riserve di memoria di tutte le istanze di blocchi funzione dell'applicazione.

Specificato in byte

Per ulteriori informazioni, vedere: ⮫ «Configurazione della riserva di memoria per una modifica online »