Comando 'Genera file di sistema di runtime'Permalink

Funzione: Il comando genera un file di stub C e un file di interfaccia M4 dal progetto di libreria corrente. Questi file vengono utilizzati come base per la creazione di un file di libreria esterno.

Chiama: Barra dei menu: «Costruire»

Requisito: È aperto un progetto di biblioteca.

Il comando apre la finestra di dialogo «Generate Files for Runtime System».

«Directory di uscita»

Directory in cui CODESYS crea i file del sistema di runtime. Fare clic sul pulsante button_threedots.png per aprire la finestra di dialogo predefinita per l'esplorazione del file system.

«Nomi dei componenti»

Nome del progetto della biblioteca

«Quali file si desidera creare?»

«File di interfaccia M4»

_cds_icon_option_activated: File di interfaccia <nome progetto>Itf.m4 con definizioni. Esempio di file m4:

m4_interface_file_example.png

«File stub C»

_cds_icon_option_activated: File stub per la riprogrammazione della libreria in C. Esempio di file stub:

c_stub_file_example.png

«Opzioni»

«Esportazione di tipi di riferimento inclusi nelle librerie»

_cds_icon_option_activated: I tipi di riferimento sono inclusi nell'esportazione.

«Utilizzare i nomi dei tipi originali »

_cds_icon_option_activated: Vengono utilizzati i nomi dei tipi del progetto di libreria.