Comando 'Trova', 'Trova nel progetto'Permalink

Simbolo _cds_icon_find; scorciatoia da tastiera: [Ctrl]+[F]

Simbolo _cds_icon_find_in_project, scorciatoia da tastiera [Ctrl]+[Shift]+[F]

Funzione: Questi comandi analizzano il progetto o parti di esso alla ricerca di una stringa di caratteri specificata.

Chiama: Barra dei menu: «Modifica  Trova Sostituisci»

Questo comando apre la finestra di dialogo «Find» dove viene specificata la stringa di caratteri ricercata e vengono definite le opzioni di ricerca.

Finestra di dialogo 'Trova'

«Ricerca di»

Stringa di caratteri da ricercare.

«Caso di corrispondenza»:

_cds_icon_option_activated: La ricerca tiene conto delle maiuscole e delle minuscole.

«Abbinare la parola intera»:

_cds_icon_option_activated: Vengono trovate solo le stringhe di caratteri che hanno una corrispondenza esatta.

«Cerca su»:

_cds_icon_option_activated: L'intervallo di ricerca specificato va verso l'alto.

_cds_icon_option_deactivated: L'intervallo di ricerca specificato va verso il basso.

«Utilizzare le espressioni regolari»:

Utilizzate il pulsante arrow_button.png per ricevere assistenza quando si specificano le espressioni regolari.

«Ricerca in»

selectionlist_button.png: Elenco a discesa con le aree del progetto da ricercare:

  • «Redattore attivo»

  • «Tutti gli editor aperti»

  • «Oggetti e sottooggetti selezionati»

  • «Intero progetto»

  • «Intero progetto e librerie non compilate»

  • «Solo selezione»

button_threedots.png: Apre una finestra di dialogo in cui si impostano le aree del progetto da ricercare (vedere sotto).

«Trova il prossimo»

Avviare la ricerca

«Trova tutti»

Tutti i risultati della ricerca sono elencati nella vista messaggi con il percorso dell'oggetto, il nome del progetto, il nome dell'oggetto e la posizione dell'oggetto. Eventuali informazioni aggiuntive per la posizione: «(Decl)» = parte di dichiarazione dell'oggetto; «(Impl)» = parte di implementazione dell'oggetto

Facendo doppio clic sulla voce dell'elenco, si apre la posizione di corrispondenza nel rispettivo editor di oggetti.

«Sostituire»

Passa alla finestra di dialogo «Sostituire»

Il colore dei contrassegni dei risultati della ricerca può essere personalizzato nelle opzioni dell'editor di testo. Ciò avviene tramite il parametro «Colore di selezione» - «Inattivo» nella scheda «Area di testo».

Vedi anche

Finestra di dialogo per l'impostazione degli oggetti da ricercare

«Intero progetto»

Vengono ricercate tutte le posizioni modificabili in tutti gli oggetti del progetto.

«L'intero progetto e tutte le librerie non compilate»

Vengono ricercate tutte le posizioni modificabili in tutti gli oggetti del progetto, comprese le librerie integrate non compilate.

«All'interno dei seguenti oggetti»

Vengono ricercate solo le posizioni modificabili all'interno degli oggetti qui definiti:

  • «Schema»: Il comando «Save» salva la configurazione di ricerca corrente con il nome specificato. Tutti gli schemi salvati sono disponibili nell'elenco a discesa (selectionlist_button.png).

  • «Tipi di oggetti»: _cds_icon_option_activated: L'oggetto viene cercato.

  • «Nome filtro»: Filtro del nome per gli oggetti ricercati. È possibile utilizzare il segnaposto "*".

    Esempio: Filtro "*CAN*": Vengono ricercati tutti gli oggetti che hanno "CAN" nel nome.

«Tutti gli editor aperti»

Vengono ricercati tutti gli editor attualmente aperti in una finestra.

«Redattore attivo»

Viene ricercato solo l'editor in cui si trova attualmente il cursore.

«Solo selezione»

Viene ricercato solo il testo attualmente selezionato in un oggetto.