Comando: Esportazione di mappature in CSV Permalink

Funzione: Il comando apre la finestra di dialogo predefinita per il salvataggio di un file nel file system locale. Il filtro è impostato sul formato di file ‎CSV‎. Dopo aver specificato il nome e la posizione di memorizzazione, CODESYS salva la configurazione della mappatura I/O in un file ‎CSV‎ con il delimitatore definito come separatore di elenco (virgola o punto e virgola) nelle impostazioni regionali di Windows.

Chiama: Menu contestuale di un oggetto dispositivo nella vista «Devices»

Requisito: Un oggetto dispositivo con una configurazione di mappatura I/O è selezionato nella struttura del dispositivo.

I nomi dei parametri che non sono univoci sono numerati in modo incrementale ‎@<n>‎ in questo file.

Per ulteriori informazioni, vedere: ⮫ «Configurazione dei dispositivi e della mappatura degli I/O », ⮫ «Collegamento di un input del dispositivo con una variabile di progetto esistente ("mappatura") », ⮫ «Mappatura di un ingresso del dispositivo a una variabile di progetto creata di recente », ⮫ «Collegamento di un dispositivo con un'istanza di blocco funzione », ⮫ «Modifica e correzione di un valore di indirizzo nella mappa I/O », ⮫ «Configurazione dell'aggiornamento della variabile I/O », ⮫ «Monitoraggio delle variabili nella mappa I/O in modalità online », ⮫ «Generazione di variabili implicite per la forzatura degli I/O », ⮫ «Mappatura I/O in un'unica finestra di dialogo per più dispositivi »