Comando 'Esportazione'Permalink

Funzione: Questo comando apre una finestra di dialogo per esportare gli oggetti di un progetto in un file XML.

Chiama: Barra dei menu: «Progetto».

Finestra di dialogo 'Esporta'

Questa finestra di dialogo elenca tutti gli oggetti della struttura dei dispositivi, della struttura delle POU e della struttura dei moduli che CODESYS può esportare.

Un file per sottoalbero

_cds_icon_option_activated: CODESYS genera un file di esportazione separato per ogni sottoalbero che si trova direttamente sotto il nodo radice e include i file selezionati.

_cds_icon_option_deactivated: CODESYS genera un file di esportazione per tutti gli oggetti selezionati.

«Versione salvata»

Questa versione deve corrispondere alla versione di destinazione in cui il file di esportazione verrà successivamente importato.

Se il progetto corrente contiene plug-in o componenti aggiuntivi che non sono disponibili nel formato di memoria (profilo) selezionato, si apre la finestra di dialogo «Extend Profile». In questa finestra di dialogo è possibile estendere il profilo selezionato con i componenti aggiuntivi.