Dialogo: Impostazioni del progetto: Opzioni di compilazione Permalink

Simbolo: _icon_compile_option.png

Funzione: Fornisce informazioni sulla versione del compilatore e configura le opzioni di compilazione a livello di progetto.

Chiama: Progetto → comando Impostazioni progetto, categoria Opzioni di compilazione

Requisito: Un progetto è aperto.

Tab. 691: Versione del compilatore

Correggere la versione

Mostra la versione del compilatore utilizzata durante la compilazione e il caricamento per la compilazione.

È possibile aggiornare alla versione più recente del compilatore, ma non è possibile ripristinare una versione precedente.

Tab. 692: Impostazioni della tavola

Consentire i caratteri Unicode per gli identificatori

Deselezionato per impostazione predefinita, perché l'uso di caratteri Unicode nei nomi degli identificatori non è consentito dallo standard IEC.

Può essere richiesto per alcune lingue straniere (esempio: Lingue asiatiche)

Sostituire le costanti

_cds_icon_checked: (predefinito) Il valore viene caricato direttamente per ogni costante scalare (non per STRING, ARRAY o strutture).

In modalità online, le costanti sono contrassegnate da un simbolo che viene aggiunto al valore nell'editor delle dichiarazioni o nella vista di monitoraggio. In questo caso, l'accesso non è possibile, ad esempio tramite un operatore ADR, la forzatura e la scrittura.

_cds_icon_option_deactivated.png: L'accesso alle costanti è possibile, ma allunga i tempi di calcolo.

Abilitare la registrazione nei breakpoint

Per i punti di interruzione definiti come punti di esecuzione, è possibile creare un testo di messaggio nella finestra di dialogo Impostazioni punto di esecuzione. Questo testo viene stampato nel registro del dispositivo quando l'applicazione si ferma al punto di esecuzione.

Codifica UTF8 per STRING

_cds_icon_option_deactivated.png: Le stringhe con il tipo di dati STRING sono codificate in formato ASCII a livello di progetto. Un accesso all'indice del letterale funziona correttamente.

_cds_icon_checked: Le stringhe con tipo di dati STRING sono codificate in formato UTF-8 a livello di progetto. Questo vale per ogni letterale STRING e viene utilizzato anche per il loro monitoraggio.

L'accesso dell'indice al letterale UTF-8 non è consigliabile e nella maggior parte dei casi provoca errori.

Nota: Se non si desidera una codifica a livello di progetto in formato UTF-8, un singolo tipo di variabile può essere convertito implicitamente con un prefisso UTF8#.

Codifica UTF-8 solo per la configurazione a livello di progetto:

Viene utilizzata una codifica UTF-8 se l'opzione di compilazione a livello di progetto codifica UTF8 per STRING è abilitata. Anche le funzioni della libreria e i componenti aggiuntivi sono orientati in base a questa impostazione.

Se si utilizzano singole stringhe codificate UTF-8, occorre assicurarsi che vengano interpretate correttamente ovunque vengano utilizzate. Ad esempio, una variabile stringa nel server OPC sarà convertita in UTF-8 prima di essere trasferita a un client se l'impostazione non è selezionata. Valori come UTF8#'äöü' verrebbero interpretati in modo errato. Problemi simili possono verificarsi quando si producono stringhe nella visualizzazione.

Modifica delle definizioni del progetto

Apre la finestra di dialogo Modifica definizioni progetto.

Tab. 693: Avvertenze del compilatore

Numero massimo di avvisi

Si riferisce agli avvisi che vengono emessi nella vista dei messaggi.

Nota: La selezione delle avvertenze del compilatore visualizzate viene definita nella finestra di dialogo Impostazioni progetto, nella categoria ‎⮫ Avvertenze del compilatore.

Tab. 694: Dialogo: Modifica delle definizioni del progetto

Aggiungi progetto Definisci

Aggiunge una nuova riga alla tabella. Fare doppio clic su questa riga per aprire l'editor di righe e inserire l'identificatore della nuova definizione di progetto. La definizione del nuovo progetto deve essere un identificatore IEC valido.

Le definizioni del progetto sono valide per l'intero progetto e per tutte le librerie a cui si fa riferimento. Non si applicano alle interfacce pubbliche.