Comando: Creare il dump del nucleo Permalink

Funzione: Il comando attiva CODESYS per verificare se esiste già un file di core dump sul controllore.

Se esiste un file di dump del nucleo, CODESYS consente di caricarlo nella directory del progetto.

Con i seguenti requisiti, CODESYS genera un nuovo file di dump con i dati dell'applicazione corrente:

  • Un file di core dump non esiste ancora o CODESYS ha rifiutato il caricamento di un file di core dump.

  • E: L'applicazione è attualmente ferma al punto di interruzione o è stata lanciata un'eccezione.

Il file di core dump generato viene salvato direttamente nella directory del progetto: ‎<project name>.<device name>.<application name>.<GUID of the application>.core‎. È possibile annullare la generazione del file facendo clic sul pulsante nella barra di stato.

La quantità di dettagli nel core dump dipende dal supporto del sistema di runtime. I sistemi di runtime adatti a questo scopo generano un solo dump in caso di errore di eccezione. L'output del core dump ottenuto facendo clic su «Load Core Dump» può quindi essere utilizzato per l'analisi degli errori.

Chiama: «Debug  Core Dump» menu

Requisito: La domanda è in modalità online.

Per ulteriori informazioni, vedere: ⮫ «Esecuzione di un'analisi degli errori con Core Dump » e ⮫ «Comando: Caricare il dump del nucleo »