Comando 'Configurare il gateway locale'Permalink

Funzione: Il comando apre la finestra di dialogo «Gateway Configuration», dove è possibile configurare i driver di blocco per il gateway locale. Questa è un'alternativa alla modifica manuale del file di configurazione ‎Gateway.cfg‎.

Chiama: Menu contestuale quando si seleziona una voce di gateway nell'editor del dispositivo nella finestra di dialogo «Communication Settings».

AVVISO

AVVISO
AVVISO
AVVISO

AVVISO

AVVISO

Una corretta configurazione del gateway richiede conoscenze approfondite. In caso di dubbi, non modificare le impostazioni di configurazione predefinite.

Finestra di dialogo "Configurazione del gateway

L'albero di configurazione visualizzato nella finestra di dialogo corrisponde alla descrizione del file di configurazione attualmente valido ‎gateway.cfg‎. Visualizza i parametri con le impostazioni correnti delle interfacce coinvolte. Le modifiche apportate alla configurazione nella finestra di dialogo, confermate facendo clic su «OK», comportano l'aggiornamento diretto del file di configurazione.

Dopo aver modificato il file di configurazione del gateway ‎gateway.cfg‎, è necessario riavviare il gateway affinché le modifiche vengano applicate.

«Aggiungi»

Menu con comandi per l'aggiunta di interfacce e impostazioni. I comandi sono disponibili anche nel menu contestuale della finestra di dialogo. La selezione dipende dalla voce selezionata e dalle impostazioni già aggiunte:

«Aggiungi interfaccia»: Selezionare un'interfaccia per la comunicazione tramite il gateway. Viene inserito al livello superiore dell'albero. Per le possibili interfacce dei driver di blocco, vedere la tabella seguente.

«Aggiungi impostazione di configurazione»: Selezionare un'impostazione per l'interfaccia selezionata. Viene inserito sotto l'interfaccia nell'albero. Per modificare il valore dell'impostazione, fare doppio clic nella colonna «Setting» per aprire un campo di modifica. Per le impostazioni possibili per ogni interfaccia del driver a blocchi, vedere la tabella seguente.

«Cancellare»

Cancella l'impostazione di configurazione selezionata

«Su», «Giù»

Sposta la voce di configurazione selezionata di una posizione verso l'alto o verso il basso.

Tab. 677: Possibili interfacce del driver di blocco

«Porta COM»

Porta seriale del dispositivo, ad esempio per lo scambio di dati secondo lo standard RS-232 su una porta COM destinata a questo scopo.

Possibili impostazioni di configurazione:

«Nome»: Solo simbolico

«Porta»: Porta seriale fisica utilizzata per questa interfaccia, ad esempio ‎COM 5‎ su un computer Windows.

«Baudrate»: ‎2400‎, ‎4800‎, ‎9600‎, ‎19200‎, ‎38400‎, ‎57600‎, ‎115200‎

«Attivare l'indirizzamento automatico»: _cds_icon_option_activated (default = _cds_icon_option_deactivated) Viene valutata l'impostazione ‎Local address‎. Entrambi i dispositivi, che comunicano attraverso la porta seriale, negoziano i loro indirizzi in modo indipendente prima di iniziare lo scambio di messaggi. Se gli indirizzi dei due dispositivi sono uguali, vengono negoziati nuovamente. Questa impostazione è utile quando non è possibile impostare esplicitamente gli indirizzi locali, ad esempio nel caso di dispositivi fisicamente separati.

«Indirizzo locale»: Valutato solo quando è attivato «Abilita l'indirizzamento automatico». Predefinito = valore effettivo della porta

«Memoria condivisa»:

Driver della memoria condivisa

Impostazioni possibili:

«Nome»: Solo simbolico

«Indirizzo forzato»: Predefinito = -1 (= ‎no forced address‎); esempio: ‎42‎ significa che il driver deve utilizzare l'indirizzo fisso definito qui e che gli indirizzi sono assegnati liberamente nell'intervallo ‎0‎-‎255‎. Questa impostazione può essere utile quando nella configurazione è attivato più di un driver di memoria condivisa.

«Ethernet UDP/IP»:

Interfaccia Ethernet per lo scambio di dati secondo il protocollo "user datagram protocol".

Impostazioni possibili:

«Nome»: Solo simbolico

«Indice della porta»: Numero di porta per la comunicazione. Gli indici delle porte sono compresi nell'intervallo ‎0‎-‎3‎. Sono mappati sulle seguenti porte Ethernet: ‎1740‎ a ‎1743‎.

«Indirizzo IP»: Predefinito = ‎127.0.0.1‎. Questa impostazione può essere utile per impostare esplicitamente un'interfaccia quando il dispositivo dispone di più interfacce di rete. Esempio: ‎127.0.0.1‎ indica un'interfaccia di rete locale, nota anche come ‎localhost‎. Ogni altro indirizzo (esempio: ‎10.27.7.72‎) rappresenta un indirizzo IP reale che deve essere disponibile sul dispositivo.

«Maschera di rete»: Predefinito = 255.255.255.0; esempio: 255.255.252.0. Questa impostazione può essere utile per impostare esplicitamente un'interfaccia quando sul dispositivo sono presenti più interfacce di rete.

«Indirizzo remoto PPP»: Predefinito = ‎127.0.0.1‎; esempio: ‎10.13.42.240‎; stabilisce una connessione logica punto-punto tra l'interfaccia UDP e il nodo denominato con l'indirizzo qui specificato; ha l'effetto che l'interfaccia UDP comunica esclusivamente con questo nodo e che non vengono inviate trasmissioni in rete.

«Ethernet TCP/IP»:

Interfaccia Ethernet per lo scambio di dati secondo il "Transmission Control Protocol".

Impostazioni possibili:

«Nome», «Porta», «Indirizzo IP»: Vedere Ethernet UDP/IP sopra.

«Timeout di inattività»: Predefinito = 0. Questa impostazione definisce l'intervallo di tempo (in secondi) dopo il quale le connessioni TCP vengono chiuse quando non vengono più scambiati dati.

«Cliente CAN»

«Nome»: Solo simbolico

La descrizione delle altre impostazioni si trova direttamente nella finestra di dialogo.

«Porta USB»

«Nome»: Solo simbolico

La descrizione delle altre impostazioni si trova direttamente nella finestra di dialogo.