Simbolo: 
Funzione: Questo comando consente di collegare un membro della struttura a un ingresso di tipo scalare.
Chiama: Barra dei menu: «CFC Pins»; menu contestuale: «Spille»
Requisiti: È attivo un editor CFC ed è selezionato un ingresso di blocco funzione.
Il membro della struttura che viene collegato all'ingresso del blocco funzione successivo
deve essere fornito con il pragma {attribute 'ProcessValue'}. Il tipo di dati del membro della struttura deve essere compatibile con il tipo di
dati dell'ingresso successivo. Gli ingressi collegati in questo modo sono contrassegnati
dal simbolo "V".
Esempio
TYPE QINT :
STRUCT
Status : STRING;
{attribute 'ProcessValue'}
Value1 : INT;
Value2 : INT;
END_STRUCT
END_TYPE
PROGRAM PLC_PRG VAR input1: QINT; output1: QINT; intValue: INT; END_VAR

Se non si esegue il comando «Use attributed member as input» per questo collegamento, viene emesso un errore del compilatore.
Vedi anche