Scheda EtherNet/IP Scanner NetX - «Generale»Permalink

Questa scheda del configuratore dello scanner EtherNet/IP contiene le impostazioni di base per la comunicazione in rete.

Tab. 727: Impostazioni dell'indirizzo

Utilizzare un indirizzo IP statico

Indirizzo IP

Maschera di sottorete

Indirizzo del gateway

Queste voci occupano ciascuna quattro byte e servono a identificare lo scanner all'interno dell'ambiente di rete.

Ottenere automaticamente l'indirizzo IP

Questa opzione è disponibile solo per lo scanner NetX.

BOOTP

Assegnazione dell'indirizzo IP da parte di un server tramite Bootstrap Protocol (BOOTP)

DHCP

Configurazione automatica delle impostazioni di rete da parte dell'host tramite Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

Tab. 728: Ethernet Impostazioni

Velocità e duplex:

Velocità di trasmissione in bit. In caso di «Auto-negotiation», viene selezionata automaticamente la velocità di trasmissione più alta tra quelle disponibili.

Tab. 729: Opzioni

Ripristino automatico delle connessioni

_cds_icon_option_activated: Lo scanner tenta sempre di ristabilire automaticamente una connessione interrotta.

Ad esempio, se viene rilevato un timeout per i messaggi di I/O UDP o se la connessione TCP all'adattatore viene interrotta. Se l'opzione è attivata, lo scanner si ricollega agli adattatori con la connessione persa.