Scheda «Configurazione NetX»Permalink

Questa scheda viene visualizzata solo se si utilizzano moduli di comunicazione Ethernet (ad es. CI50x-PNIO) basati sul microcontrollore netX100 altamente integrato.

In alternativa al nodo generale EtherNet/IP, nel caso di un bus di campo NetX è possibile aggiungere all'albero dei dispositivi il nodo EtherNet/IP (NetX). Questo nodo fornisce la finestra di configurazione NetX aggiuntiva per selezionare il chip NetX (slot per la scheda) e il canale di comunicazione di questo chip. Il nome dell'impostazione utilizzata nella finestra di dialogo e le possibili impostazioni fornite dagli elenchi di selezione sono definite dalla descrizione del dispositivo.

Tab. 726: Impostazioni di NetX

Slot

Slot da utilizzare. Nel caso di schede PCI con chip NetX, i numeri degli slot corrispondono solitamente ai numeri delle schede PCI.

Canale NetX Com

Canale della scheda da utilizzare per la comunicazione. Una scheda NetX può avere fino a quattro canali di comunicazione per diversi bus di campo.

Inizializzazione automatica del bus

_cds_icon_option_activated All'utente viene chiesto di stabilire se il bus deve essere reinizializzato quando si scarica o quando si resetta l'applicazione. Una nuova inizializzazione interrompe il bus e può provocare un comportamento indesiderato della macchina.