Il Transmission Control Protocol (TCP) è un protocollo di rete che definisce la trasmissione di dati tra due dispositivi di rete. Il protocollo si basa sul protocollo Internet (IP) e funziona in base alla connessione tra due punti finali. Si caratterizza per la sua affidabilità, che è uno dei vantaggi principali della comunicazione TCP.
Come utilizzare il TCP per una comunicazione affidabile tra i dispositivi AC500 V3 e come le varie librerie possono essere utilizzate per un PLC AC500 V3 per agire come client TCP o server TCP è descritto in un esempio di applicazione ⮫ .