Gli ingressi e le uscite non utilizzati dai contatori sono disponibili per altre attività.
Leggenda:
-
A indica il canale di ingresso A.
-
B indica il canale di ingresso B.
-
C indica il canale di uscita C.
|
Modalità operativa |
Funzione |
Ingressi e uscite utilizzati |
Note |
|---|---|---|---|
|
0 |
Nessun contatore |
nessuno |
Questa modalità operativa viene selezionata se il contatore rapido integrato non è necessario. |
|
1 |
Un contatore per il conto alla rovescia |
A = Ingresso di conteggio C = Valore finale raggiunto |
L'ingresso di conteggio e l'uscita "Valore finale raggiunto" sono abilitati dal bit EN = TRUE all'interno del byte di controllo. |
|
2 |
Contatore a un conteggio con ingresso di abilitazione tramite terminale |
A = Ingresso di conteggio B = Ingresso di abilitazione C = Valore finale raggiunto |
L'ingresso di abilitazione abilita l'ingresso di conteggio e l'uscita "valore finale raggiunto". Il contatore è abilitato solo se l'ingresso di abilitazione = TRUE (segnale 1) E il bit EN = TRUE nel byte di controllo. |
|
3 |
Due contatori su/giù |
A = Ingresso di conteggio 0 B = Ingresso di conteggio 1 |
Con questa modalità operativa, esistono due contatori indipendenti l'uno dall'altro. Lo stato "Valore finale raggiunto" è leggibile solo dai due byte di stato. Non è leggibile dai terminali di uscita. La direzione di conteggio è definita dal bit UP/DWN del byte di controllo. |
|
4 |
Due contatori su/giù (1 ingresso di conteggio invertito) |
A = Ingresso di conteggio 0 B = Ingresso di conteggio 1 |
Questa modalità operativa è uguale alla modalità operativa 3 con un'eccezione: L'ingresso di conteggio B (del contatore 1) è invertito. Conta i bordi VERO/FALSO all'ingresso B. |
|
5 |
Un contatore bidirezionale con ingresso di impostazione dinamica tramite terminale |
A = Ingresso di conteggio B = Ingresso set dinamico |
Con questa modalità operativa, è disponibile un contatore bidirezionale dotato di un ingresso di impostazione dinamico. Dinamico significa che l'operazione di impostazione viene eseguita sul fronte del segnale FALSE/TRUE (fronte 0/1) dell'ingresso di impostazione e non mentre il segnale è VERO. Lo stato "Valore finale raggiunto" è leggibile solo dal byte di stato, non da un terminale di uscita. |
|
6 |
Un contatore bidirezionale con ingresso di impostazione dinamica tramite terminale |
A = Ingresso di conteggio B = Ingresso set dinamico |
Questa modalità operativa è uguale alla modalità operativa 5 con un'eccezione: L'ingresso di impostazione dinamica funziona sul fronte VERO/FALSO (fronte 1-0). |
|
7 |
Un contatore bidirezionale per i sensori di posizione |
A = Traccia A del sensore di posizione B = Traccia B del sensore di posizione |
Con questa modalità operativa, si possono utilizzare sensori di posizione incrementali che scambiano i loro segnali di conteggio sulle tracce A e B in una sequenza di fase di 90°. A seconda della sequenza dei segnali su A e B, il contatore conta in aumento o in diminuzione. Non esiste una funzione di moltiplicatore di impulsi (ad esempio, x2 o x4). Il sensore di posizione deve fornire segnali a 24 V. I segnali dei sensori a 5 V devono essere convertiti. Le tracce zero non vengono elaborate. Lo stato "Valore finale raggiunto" è leggibile solo dal byte di stato 0, non da un terminale di uscita. Il bit UP/DWN all'interno del byte di controllo deve essere FALSO. In caso contrario, si verifica un errore di parametro. In questa modalità operativa, la frequenza massima di conteggio è: Moduli I/O 35 kHz. Moduli di interfaccia di comunicazione 50 kHz. |
|
8 |
Riservato |
|
|
|
9 |
Un contatore bidirezionale per sensori di posizione (moltiplicatore di impulsi x2) |
A = Traccia A del sensore di posizione B = Traccia B del sensore di posizione |
Questa modalità operativa è uguale alla modalità operativa 7 con un'eccezione: Esiste una moltiplicazione degli impulsi x2 con la valutazione degli ingressi di conteggio. Ciò significa che il contatore conta sia i bordi positivi che i bordi negativi della traccia A. Ciò comporta un numero doppio di impulsi di conteggio. La precisione aumenta di conseguenza. In questa modalità operativa, la frequenza massima di conteggio è: Moduli I/O 30 kHz. Moduli di interfaccia di comunicazione 35 kHz. |
|
10 |
Un contatore bidirezionale per sensori di posizione (moltiplicatore di impulsi x4) |
A = Traccia A del sensore di posizione B = Traccia B del sensore di posizione |
Questa modalità operativa è uguale alla modalità operativa 7 con un'eccezione: La moltiplicazione degli impulsi x4 avviene con la valutazione degli ingressi di conteggio. Ciò significa che il contatore conta i bordi positivi e negativi delle tracce A e B. Ciò si traduce in un numero quadruplo di impulsi di conteggio. La precisione aumenta di conseguenza. In questa modalità operativa, la frequenza massima di conteggio è: Moduli I/O 15 kHz. Moduli di interfaccia di comunicazione 20 kHz. |