AC500 La gestione della libreria V3 con CODESYS V3 è diversa dalla gestione della libreria con AC500 V2. In AC500 V3 è possibile la coesistenza di versioni di librerie nel gestore delle librerie e gli utenti possono cambiare una versione all'interno del progetto. Come installare una nuova libreria e come scegliere la versione della libreria nel progetto è descritto in una nota applicativa di ⮫ .
Librerie di sistema
Quando si aggiorna Automation Builder o un progetto esistente, le nuove librerie di sistema di AC500 V2 vengono installate automaticamente. Le versioni di libreria più vecchie saranno rimosse, poiché non è possibile la coesistenza di una nuova versione di libreria con una più vecchia. Controllare la versione della libreria disponibile nel sito Responsabile della biblioteca.
Di solito, quando si aggiorna Automation Builder o un progetto esistente, le nuove librerie di sistema vengono installate automaticamente e le vecchie versioni delle librerie vengono rimosse.
Come eccezione, per il dispositivo CANopen CM598-CN entrambe le versioni della libreria sono disponibili nel sito Responsabile della biblioteca per motivi di compatibilità. Tuttavia, la coesistenza di una nuova versione della libreria e di una versione precedente non è possibile. Per evitare errori di compilazione, rimuovere la versione precedente della libreria.
⮫ «Conversione di un progetto AC500 V2 in un progetto AC500 V3»
Parte delle librerie di sistema sono il gruppo di librerie CMP, ovvero la libreria App, la libreria dei task IEC e la libreria dei log. L'utilizzo delle librerie CMP è descritto in un esempio di applicazione ⮫ .
Biblioteche dei clienti
Cambiamento di obiettivo da AC500 V2 a AC500 V3
Dopo un cambio di destinazione da AC500 V2 a AC500 V3, le librerie del cliente devono essere convertite manualmente utilizzando il Library Converter ⮫ «Cambio successivo di un sistema di destinazione».
Alcune librerie Standard CODESYS vengono convertite automaticamente durante la modifica del target.
Documentazione per le biblioteche
-
Descrizione dell'uso e informazioni sulle biblioteche selezionate.
-
Riferimento per blocchi funzione, funzioni, strutture ecc.
Riferimento a CODESYS
Si noti che vengono utilizzate le librerie CODESYS.