Il blocco funzione 'DrvModbusWrite' scrive 'n' parametri all'azionamento . Il numero dei parametri da scrivere deve essere disponibile nella memoria del PLC area, definita all'ingresso Dati. Il lavoro di scrittura è stato eseguito senza errori se JobDone = TRUE e ModMastErrorAct = FALSE.
Se il lavoro Modbus è terminato con un errore, l'uscita ModMastErrorAct è impostata per un ciclo. L'ID dell'errore restituito dal lavoro Modbus è mostrato all'uscita ModMastErrorIDLast. L'uscita ModMastErrorIDLast mostrerà l'ultimo ID di errore fino a quando l'ingresso Execute non sarà impostato da TRUE a FALSE.
Per avviare un nuovo lavoro di scrittura, l'ingresso Execute deve essere impostato da FALSE a TRUE (sensibile ai bordi). Il lavoro Modbus viene avviato dal blocco di comunicazione che è collegato alla stessa variabile DriveData . Utilizza la funzione Modbus codice 16 (scrivere n parole). L'azionamento (Modbus dispositivo) a cui parametro è scritto è specificato nel blocco di comunicazione.
I parametri del convertitore di frequenza vengono salvati solo temporaneamente, se modificati tramite bus di campo. Per rendere queste modifiche permanenti nell'azionamento è necessario impostare il parametro speciale "PARAMETER SAVE".
Per ulteriori dettagli sui parametri , consultare i manuali relativi alle unità.