Biblioteca CAAPermalink

Con l'aiuto della libreria CAA, è possibile programmare diversi casi d'uso per gestire i PLC AC500. Le descrizioni dei blocchi funzione della libreria CAA si trovano nel sito Responsabile della biblioteca.

Le linee guida per le biblioteche CAA corrispondono alle linee guida generali per lo sviluppo delle biblioteche.

Utilizzando la funzione di lettura CSV, è possibile leggere in testo strutturato le informazioni contenute in file CSV o in altri file DAT formattati. Questo caso d'uso è descritto in un esempio di applicazione ‎⮫  .

Le procedure per gestire i file con la libreria CAA per scrivere, leggere e aggiungere file sono fornite in un esempio di applicazione ‎⮫  .

La memoria interna di AC500 V3 è sensibile alle maiuscole e alle minuscole. Al contrario, una scheda di memoria con file system FAT non è sensibile alle maiuscole e alle minuscole.

Per maggiori dettagli, consultare l'esempio di applicazione ‎⮫ .