Un’attività è un’unità di tempo nell’elaborazione di un programma utente (applicazione IEC). I parametri dell'attività definiscono in che modo e con quale velocità la CPU esegue il programma utente.
Questo progetto utilizza un solo task ciclico.

Nell'albero dei dispositivi, gli oggetti «Configurazione attività» e «Attività» vengono creati automaticamente insieme al progetto.
Questo progetto utilizza un solo task ciclico.
-
Fare doppio clic su «Task» nella struttura del dispositivo.
Si apre una scheda nella vista editor.
Per questo progetto si utilizzerà un solo task ciclico. Mantenere le impostazioni predefinite per l'attività.

Priorità
Definisce il modo in cui la CPU assegna le priorità alle attività quando ne sono configurate più di una. Priorità 0 ... 15 = attività in tempo reale, priorità 16 = attività non in tempo reale.
Tipo
Definisce il modo in cui la CPU esegue l'attività, in base ai requisiti del processo.
Intervallo
Definisce l'intervallo di esecuzione delle attività cicliche. Di solito viene impostato in millisecondi utilizzando la sintassi temporale IEC.
Cane da guardia
Verifica se l'attività supera il tempo di esecuzione consentito.
Chiamate
Definisce i POU che vengono richiamati ed eseguiti all’interno dell’attività.