Comando 'Impegno', Comando 'Impegno progetto'Permalink

Simbolo: _svn_icon_commit

Funzione: Il comando esegue il commit delle modifiche apportate in CODESYS al repository SVN. A questo scopo si apre la finestra di dialogo «Commit».

Chiama:

  • Menu contestuale: «SVN» per impegnare esattamente questo oggetto

  • «Progetto  SVN  Commit Progetto» per eseguire il commit di tutte le modifiche del progetto contemporaneamente

Requisito: Almeno un oggetto è stato modificato. Un oggetto il cui contenuto è stato modificato viene sovrapposto all'albero degli oggetti con il simbolo _svn_icon_status_modified, _svn_icon_status_modified_properties, o _svn_icon_status_modified_binary_only.

Quando si esegue il comando, il blocco sugli oggetti da impegnare viene rimosso automaticamente.

Finestra di dialogo 'Impegnare'

Tab. 943: «Impegno su: <URL progetto/oggetto>»

URL nel repository SVN

Esempio: ‎file:///D:/SVN repository/trunk/ControlABC.project‎

«Messaggio di log»

Digitare un messaggio di log che commenti la modifica.

Esempio: ‎Bug fix error 123‎

«Messaggi recenti»

Apre la finestra di dialogo «Recent Messages» per visualizzare gli ultimi messaggi di log. È possibile fare clic su un messaggio di log per accettarlo.

Tab. 944: «Modifiche apportate (doppio clic sull'oggetto per il confronto, clic destro sull'oggetto per ulteriori operazioni)»

_svn_img_commit_objects

Elenco degli oggetti che sono stati modificati e che quindi possono essere impegnati. Gli URL SVN rispecchiano la gerarchia dell'oggetto nel repository SVN.

Gli oggetti sono evidenziati in colore in base allo stato dell'oggetto:

  • Blu: Modificato

  • Verde: Aggiunto

  • Rosso scuro: Soppresso

  • Rosso: Conflitto

  • Nero: Non versionato (non presente nel repository SVN)

    Nota: Questi oggetti vengono visualizzati quando si seleziona l'opzione «Mostra oggetti non aggiornati».

  • Grigio: Escluso dall'impegno

    Nota: Questo avviene quando è selezionata l'opzione «Ignore during commit».

L'elenco contiene anche gli oggetti che non sono stati modificati ma che hanno un blocco. Questo aiuta a evitare che il blocco passi inosservato nel repository.

Fare doppio clic su un oggetto per aprire la finestra di dialogo di confronto. La revisione della copia di lavoro viene confrontata con la revisione di base. La finestra di dialogo di confronto si apre anche facendo clic su «Compare» nel menu contestuale.

Fare clic con il tasto destro del mouse su un oggetto per aprire il menu contestuale.

Nota: Quando è stato eseguito il comando «Commit Project», viene visualizzato un elenco di oggetti. Quando il comando «Commit» viene applicato a un oggetto specifico, vengono visualizzati solo questo oggetto (se modificato o bloccato) e i suoi oggetti figli modificati o bloccati.

«Oggetto»

_cds_icon_option_activated: L'oggetto viene selezionato per il commit.

Esempio: _svn_img_list_of_modified_objects

«Stato del testo»

Stato dell'oggetto in CODESYS

  • «Modificato»

  • «Aggiunto»

  • «Soppresso»

  • «Non versioni»

  • «Conflitto»

«Stato della proprietà»

Stato dei metadati dell'oggetto

  • «Modificato»

  • «Aggiunto»

  • «Soppresso»

  • «Conflitto»

  • «Normale»

«Blocco»

Se l'oggetto ha un blocco, viene mostrato l'utente che ha applicato il blocco.

Esempio: ‎b.mayer‎

«Descrizione»

Visualizzazione del messaggio di log

«Selezionare/Deselezionare tutti»

_cds_icon_option_activated: Tutti gli oggetti dell'elenco vengono selezionati.

«Tenere i lucchetti»

_cds_icon_option_activated: L'oggetto bloccato rimane bloccato dopo il commit.

«Mantenere gli elenchi delle modifiche»:

_cds_icon_option_activated: L'elenco delle modifiche rimane anche dopo il commit.

_cds_icon_option_deactivated: L'elenco delle modifiche non viene cancellato dopo il commit.

«Aggiornamento dopo l'impegno (consigliato)»

_cds_icon_option_activated: L'oggetto/progetto viene aggiornato dopo il commit. Selezionare questa casella di controllo per garantire che il progetto sia aggiornato e per evitare conflitti derivanti da revisioni miste di copie di lavoro.

Pulsante «Progetto di aggiornamento»

Aggiorna il progetto

Suggerimento: Prevenire i conflitti eseguendo il commit di un progetto/oggetto precedentemente aggiornato.

«OK»

Scorciatoia da tastiera [Ctrl]+[Invio]

Scorciatoia da tastiera [Ctrl]+[Invio]

Controlla prima la copia di lavoro. Avvia il commit delle modifiche quando la copia di lavoro è corrente.

Apre una finestra di dialogo quando la copia di lavoro è obsoleta. È quindi possibile selezionare una delle seguenti opzioni:

  • «Interrompere il commit, voglio indagare sul problema.»

  • «Sì, voglio aggiornare questo progetto ora.»

  • «Continuate a impegnarvi, so cosa fare.»

Nota: La cronologia degli impegni viene visualizzata nella vista «Messages».

I messaggi sono evidenziati a colori.

  • Blu: Impegnarsi in un cambiamento

  • Verde: Aggiungere un oggetto

  • Rosso scuro: Cancellare/sostituire un oggetto

  • Nero: Altri messaggi (sintesi)

Gestione di oggetti esterni

Gestione di oggetti esterni

Se l'oggetto esterno si trova nello stesso repository SVN, le modifiche a questo oggetto esterno vengono elencate nella finestra di dialogo di commit e vengono committate insieme al progetto interno. Se un oggetto esterno si trova in un altro repository SVN, si riceve una notifica delle modifiche apportate al progetto esterno e si deve eseguire il commit separatamente.

Un oggetto esterno ha la proprietà «externals».

Menu contestuale (clic destro sull'oggetto)

_svn_icon_compare «Confronto»

Apre la finestra di dialogo di confronto per confrontare la copia di lavoro con la revisione di primo livello.

_svn_icon_compare «Confronto con la versione HEAD»

Apre la finestra di dialogo di confronto per confrontare la copia di lavoro con la revisione HEAD.

_svn_icon_compare«Confronto con la Revisione»

Le voci dell'elenco sono evidenziate a colori in base allo stato dell'oggetto:

  • Blu: Modificato

  • Verde: Aggiunto

  • Rosso scuro: Soppresso

  • Rosso: Conflitto

  • Nero: Non versionato (non presente nel repository SVN)

    Nota: Questi oggetti vengono visualizzati quando si seleziona l'opzione «Mostra oggetti non aggiornati».

  • Grigio: Escluso dall'impegno

    Nota: Questo accade quando per l'oggetto è selezionata l'opzione «Ignore during commit».

_svn_icon_revert«Libero»

Scarta le modifiche apportate alla copia di lavoro. Quindi l'oggetto corrisponde alla revisione nel repository SVN.

_svn_icon_log«Mostra registro»

Mostra la cronologia delle versioni dell'oggetto selezionato.

«Proprietà»

Apre la finestra di dialogo «SVN Properties». Le proprietà vengono visualizzate e possono essere modificate.

Passare all'elenco delle modifiche

Nota: Questo comando non è ancora stato implementato.