Funzionalità di commutazione delle interfacce Ethernet ETH1/ETH2Permalink

A partire dalla versione 3.1.0 di SystemFW, le interfacce Ethernet ETH1/ETH2 possono essere configurate come uno switch Ethernet.

L'impostazione predefinita è «Due interfacce separate».

switch_functonality_cut

Le modifiche al parametro di avvio del PLCmodalità ETH1 / ETH2 diventano effettive dopo il riavvio del PLC.

Creare e scaricare un progetto di avvio prima di riavviare il PLC.

Parametro

Valore

Descrizione

Modalità ETH1 / ETH2

Due interfacce separate

Due interfacce Ethernet separate ETH1 e ETH2

Funzionalità di commutazione ETH1-ETH2

Commutazione tra ETH1 e ETH2

Se la funzionalità di commutazione ETH1-ETH2 è attiva, è disponibile solo l'interfaccia Ethernet ETH1.

⮫ «[CFG] - configurazione»

Tutti i protocolli configurati sotto l'interfaccia ETH2 di Ethernet devono essere cancellati. In caso contrario, viene generato un errore di compilazione.

È possibile verificare l'impostazione della modalità ETH1 / ETH2 sul display a LED utilizzando il tasto funzione <CFG>.

⮫ «[CFG] - configurazione»