AVVISO

Dopo aver restituito una licenza di runtime AC500, il sistema PLC passa in modalità «Stop» dopo 24 ore.
Restituzione di una licenza senza scheda di memoria
Una licenza installata su un dispositivo PLC può essere restituita e installata su un altro dispositivo PLC.
Il PC e il dispositivo PLC sono collegati. In caso di assenza di connessione, eseguire l'attivazione tramite la scheda di memoria ⮫ «Restituzione di una licenza tramite scheda di memoria».
-
Fate clic con il pulsante destro del mouse sul nodo PLC e selezionate «Return active license» dal menu «Runtime Licensing».
Viene avviata una procedura guidata. Seguire le istruzioni.
-
Inserire la chiave di attivazione della licenza e fare clic su «Restituire la licenza».
I risultati del processo di restituzione saranno visualizzati nella finestra di dialogo.
La licenza del dispositivo PLC viene rimossa e può essere utilizzata per un altro dispositivo PLC.
Restituzione di una licenza tramite scheda di memoria
Quando il PLC non è collegato al PC (PLC disconnesso) è possibile restituire una licenza tramite scheda di memoria.
-
Inserire la scheda di memoria nel PC ed eseguire «Runtime Licensing Prepare PLC license SD card » sul nodo PLC.
-
Inserire la scheda di memoria nel PLC.
-
Eseguire il ciclo di alimentazione dopo un aggiornamento riuscito riavviare il PLC e collegarsi al PLC.
La licenza viene rimossa dal PLC.
-
Inserire la scheda di memoria nel PC.
-
Fate clic con il pulsante destro del mouse sul nodo PLC e selezionate «Return active license» dal menu «Runtime Licensing».
Viene avviata una procedura guidata. Seguire le istruzioni.
-
Inserire la chiave di attivazione della licenza e fare clic su «Restituire la licenza».

-
Fare clic su [Browse] e selezionare la cartella principale della scheda di memoria.
Viene avviata la restituzione della licenza.
-
Inserire la scheda di memoria nel dispositivo PLC e riavviare il PLC.
La licenza del dispositivo PLC viene rimossa e può essere utilizzata per un altro dispositivo PLC.
-
Per completare il processo di licenza, un file di ricevuta della licenza deve essere caricato sul server delle licenze ABB.
Salvare il file della ricevuta di licenza e caricarlo manualmente da un PC con connessione a Internet su ⮫ http://lc.codemeter.com/32838/depot/index.php.
Viene restituita una conferma di licenza.