Il parametro «Comportamento del PLC dopo un calo di tensione» consente di impostare il comportamento della CPU in caso di brevi cali di tensione.

Se si utilizza l'impostazione predefinita «Halt», la CPU passa alla modalità STOP se si verifica un breve calo di tensione >10 ms. È necessario un nuovo ciclo di alimentazione.
Se si utilizza l'impostazione «Reboot», la CPU si riavvia dopo che l'alimentazione ha ripristinato il valore nominale.