Le informazioni sulle versioni del firmware dei moduli processore o dei moduli di comunicazione sono riportate nella scheda «Version information».
Osservazioni:
-
La scheda «Informazioni sulla versione» visualizza la versione identificata sul dispositivo e quella fornita con Automation Builder.
-
Il firmware dei dispositivi deve corrispondere alle versioni supportate da Automation Builder. Potrebbe essere necessario aggiornare o declassare il firmware attuale per utilizzare il PLC con l'attuale Automation Builder.
-
La versione richiesta potrebbe contenere più di una versione selezionabile dall'utente (elenco a discesa); ciò è indicato da un asterisco dopo il nome del file.

Icone di stato
![]() |
La versione del firmware sul dispositivo corrisponde alla versione fornita con Automation Builder. |
![]() |
La versione (o il tipo) di firmware sul dispositivo è diversa da quella fornita con Automation Builder. Si consiglia l'aggiornamento/downgrade alla versione fornita con Automation Builder. |
![]() |
Solo per i moduli di comunicazione se il firmware della CPU deve essere aggiornato prima. Questo accade quando il firmware della CPU ha una versione inferiore a 2.5.0.0. La versione (o il tipo) di firmware sul dispositivo è diversa da quella fornita con Automation Builder. Si consiglia l'aggiornamento/downgrade alla versione fornita con Automation Builder. |
![]() |
Il dispositivo identificato è diverso da quello configurato, quindi non è possibile aggiornare il firmware. Si verifica solo per i moduli di comunicazione. |
|
Nessuna icona |
Il firmware del dispositivo non è aggiornabile o non è disponibile un firmware più recente della versione iniziale. |
[Aggiorna firmware] per scaricare il nuovo firmware è abilitato solo se il firmware è aggiornabile.